This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28027: TMS320F28027 芯片上电损坏

Part Number: TMS320F28027
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28027

TMS320F28027 这颗芯片外围电路如图,程序里左边基本上是输入部分,右边也都是输出。我上电以后芯片全部损坏,现象是单片机IO口本来都是上拉的电平,过几秒钟就会开始慢慢变成低电平,单片机重新烧录程序,或者更换到其他型号的电路板上,都不能正常工作,确认芯片已经损坏了。这个电路一直没发现原因,确定不了是我的PCB有问题,还是原理图就有问题。但是这个电路一直以来用了也很久了,不明白原因,请各路有知晓或者经历过此问题的各路大神支支招呀

  • 电路部分的话,原理图您可以对照一下  launchpad或者 control card:

    C2000Ware_3_04_00_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28027

    C2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027

    现象是单片机IO口本来都是上拉的电平,过几秒钟就会开始慢慢变成低电平,

    能否给出相关的示波器波形?

    但是这个电路一直以来用了也很久了

    之前也是使用的相同的电路图?没有出现此类状况?若是可以的话,能否详细说一下?