This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 编译器公告:C2000/CLA 21.6.0.LTS 版本发布

TI 很高兴地宣布推出新的 C28/CLA 编译器版本 21.6.0.LTS,其包括以下新特性。

新特性:

– 提供 C28/CLA 固件更新支持的实时固件更新特性。

– 在内存范围内生成 CRC。

– 性能改进:

   – 当使用位置属性或文字地址时,C28 对低 16 位内存具有更高效的数据访问。

   – 提升了对 fmaxf/fminf 进行库调用的性能。

   – 提升了具有易失性变量的 MIN/MAX 条件的性能。

   – 整数除法单元 (--idiv_support=idiv0) 具有将整数常量加载到浮点指针寄存器的性能更新。

   – CLA 具有更高效地加载 16 位常量的性能更新。

– 枚举类型变更。

– 已弃用 Misra 支持。

有关更多详细信息,请访问 C28x 编译器版本 21.6.0.LTS 的下载页面