This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28027: 请问在powerSUITE的powerSUITE Solution Adapter下DC-AC模块下中的Single Phase Inverter: Voltage Source TIDM-HV-1PH-DCAC有没有关于带载的时候输出电压与母线电压压降的计算公式?谢谢!

Part Number: TMS320F28027
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

1.目前我做的单相逆变UPS参考贵公司的方案,但空载的时候输出的波的峰值与H桥的Vbus(做开发用的是48V)乘以调制比的值相符合,但带纯电阻25R的时候发现逆变的交流波峰值比Vbus与调制比的乘积低5V左右

请问这种压降与什么有关?谢谢!

还有功率控制是按视在功率还是平均功率计算?

代码中什么地方有关于功率的计算?

另外过流的时候是否启动了CBC功能?过流是怎么控制的?

当负载为感性负载的时候是怎么计算功率的?这个项目的代码是否有关于相位的计算?

谢谢!

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,请检查 LC 滤波器的输入波形。 假设您的逆变器在其输出端有一个 LC 滤波器级。然后检查 LC 的输出。 我们有一个有关单相逆变器的参考设计,请查看以下链接:

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC

    功率计算使用 C2000Ware 内的功率测量库。

  • 滤波器的输入波形是SPWM波且等幅值,幅值和H桥的供电电压相等,请问滤波电感的压降怎么计算?滤波电感上的压降按50HZ还是20KHZ计算?

    20KHZ是H桥的开关频率,采取的单极性SPWM波的发波方式,不管采取何种滤波方式带载的时候肯定会有压降,但贵司的Voltage Source Inverter Reference Design这个文档中3.1.2.3.1.5 Running the Code第14项DC380V 调制比0.5 输出的波形的有效值和计算应该差一些才对,不应该是非常接近,为什么带载100欧姆的时候不计算损耗?

    For the DC bus of 380 V, and a 100-Ω output with a 0.5 inverter modulation index, the output voltage
    will be close to guiVrms = 133

    我个人觉得380*0.5/1.414=134这个只是理论值,实际上应该134-损耗电压(10~30)=124~104左右才对的

    是不是贵司的不考虑损耗还是我这边理解有误?

    谢谢!

  • 为什么带载100欧姆的时候不计算损耗?

    您可以计算具有最高负载电流的损耗。 这意味着最低负载电阻器。

    此外由于 FET 中的dead time和开关延迟,滤波器输入端的电压也会降低,必须减去所有这些压降以及再加上滤波器电感器上的压降,再计算输出。

  • 明白,这些压降有没有计算公式或者贵司有没有类似的技术文章?顺便问下,H桥到电感的电流波形是什么样子?我把H桥当做一个交变电源,这个电源的输出电流波形是正弦波还是正弦波加各种谐波电流形式的波形?这个输出电流与负载即电容并接的负载的电流有什么计算关系?电感两端的电压波形是什么样的?谢谢!贵司有没有关于这种逆变电路滤波电感和电容的文章等?谢谢!