C28xx: Flash Programmer: Error unlocking flash memory. Device is still locked
估计是被我误刷入了未知的密码? 是不是无力回天了?
另外,如果真的芯片被锁,通过JTAG View Memory 其实看不到任何有效数据的吧!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
C28xx: Flash Programmer: Error unlocking flash memory. Device is still locked
估计是被我误刷入了未知的密码? 是不是无力回天了?
另外,如果真的芯片被锁,通过JTAG View Memory 其实看不到任何有效数据的吧!!
由于我误编程,将未知密码编入了Flash,这种情况,我通过JTAG 从RAM 也没法启动吗?
你好,如果芯片被锁的话ram仿真应该是可以使用的,修改一下芯片的boot模式,看换成wait模式能否进入仿真
但是如果无法解锁的话flash是无法使用了,也就是说只能用来仿真。
你是指通过外部引脚配合,强制进入仿真模式?
不过,这个问题,我通过把有BUG的代码Porting到2812 去,然后通过打印内存的形式,找到了被无刷的密码,现在28069 的片子被解锁了,恢复正常了,
不过我还是想看看怎么可以强行进入RAM 仿真模式,然后来消除这种因错误刷密码导致的变砖现象;
应该说是这样更容易进入仿真模式,你可以试一下拉低之后再连接.