Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2802
我们使用的芯片是TMS320F2802
1、 将程序download到flash后通过仿真器连接目标板和CCS此时芯片工作正常。
当断开仿真器,目标板重新上电芯片不能正常工作可能是flash数据丢失或者我之前写入flash的内容不能正确运行,
用来测试程序的输出方波的IO口此时是高电平,我又测了其他IO口的电平都是高。当看门狗溢出软件复位后也是这种现象。
这种现象我们换了好几个芯片都是这种情况,我想知道芯片在什么情况下回出现这种现象。这种现象出现率 100%。
2、 有时当成功烧录程序几次以后再次烧录flash将无法进行,这时显示The devie is locked。
因为我之前没有设密码,所以我不能用FFFF去解密后,如下图所示。这种现象有时会出现,我想知道什么原因会导致这种现象发生该如何解决。
非常感谢您的帮助!