如题,我在使用28388进行通讯时发现,MAX_PD_OUTPUT_SIZE 最大为0xC 请问可以如何扩大空间?还是我们硬件支持的最大空间只能是这样的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,我在使用28388进行通讯时发现,MAX_PD_OUTPUT_SIZE 最大为0xC 请问可以如何扩大空间?还是我们硬件支持的最大空间只能是这样的
你好,请问你使用的是哪个例程吗?
对这个我也不太熟悉,我只看到在ecat_def.h文件中可以修改PDO size,不知道你能否在工程中找到修改的地方?
您好,我是使用的自己搭建的例程,经过使用发现 PDO size可以自动生成大小,然后也可以在程序和xml的对应地方修改