带密码的芯片,在采用SCI引导时,似乎不能正常运行kernel程序
使用的是官方提供的f28069_sci_flash_kernel例程和serial_flash_programmer.exe工具。
一旦修改了开发板的密码,进入SCI引导模式,传输Kernel程序。传输完成后没有运行。
不带密码的开发板(密码全F)或者直接debug的话,可以正常运行。
尝试过修改f28069_sci_flash_kernel例程当中的CsmUnlock(),将密码修改成我设置的密码也无法运行。
而使用C2Prog,配置正确的密码就能正常烧录。
我想知道,如何配置内核程序才能在带密码的芯片上正常运行并解锁,谢谢!
下图,传输完kernel程序后,经过AutoBaud步骤就停止了。