Other Parts Discussed in Thread: TLV5610, TLV5630
想用TMS320F28377D做8通道的DA转换,各个通道的采样率在200k左右所以建立时间应该在5us以内,计划用SPI协议传输,输出分辨率为12位的信号。
TMS320F28377D的SPI协议一次最多传输16个bit,查了一下目前好像TLV5610和TLV5630能满足上述要求。
TMS320F28377D最大波特率能到12.5Mbps,一个码元16bit,用于8个200kHz的DA转换应该没问题?精度上±6LSB应该够用。
请问一下上面说的这两款DA芯片是否能够用于这个项目呢?如果不能是否有合适的其他芯片推荐一下呢?初次开发不知道是否还有其他需要考虑的问题,请麻烦指教一下,非常感谢!