Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
controlSUITE 软件有个模板项目,用户可以建立自已的项目,该项目提供数字电源库的链接环境,使用方便。
我在用模板 DPLibv3Template-F2802x 时发现问题:
ProjectName-Main.C文件298行:
// Configure PWM1 for 200Khz (Period Count= 60Mhz/200Khz = 300)
PWM_1ch_CNF(1, 300,1,0);
ProjectName-Main.C文件323行:
// Set up C28x Interrupt //Also Set the appropriate # define's in the {ProjectName}-Settings.h //to enable interrupt management in the ISR EALLOW; PieVectTable.EPWM2_INT = &DPL_ISR; // Map Interrupt Configure PWM1 但是中断向量定位在 EPWM2,程序运行不正确. 将323行改为PieVectTable.EPWM1_INT = &DPL_ISR; 运行正常 各位大虾指教。