This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280041: SCI TX管脚在有干扰情况下一直拉低的问题

Part Number: TMS320F280041


问题描述 

硬件:DSPTMS320F280041做主控的功率变换器

          SCI隔离通信

软件:查询方式 FIFO接收FIFO发送,未使用中断

现象描述:

  1. 未上功率情况下DSP SCI与外界可正常通信。
  2. 在上功率后切换负载时(27-52A)偶尔会出现SCI通信丢失情况,DSP的SCI TX管脚一直拉低,无法自动恢复,经测试与接收方无关(接收方复位不能解除该状态),DSP重新上电复位后通信恢复。 
  3. 接收方RX有内部上拉电阻。 
  4. 开发环境 无法使用仿真器在线调试,无法查看寄存器状态。

请帮忙分析下可能原因以及解决措施,谢谢。