我用的是28033这款芯片,ADC是SM73201。SPI的MOSI这个引脚没有用。
是不是只要设置SPI模块就行,一般的设置步骤是什么?(时钟我已经设置好了,而且确保是正确的)
我给SPITXBUFF写了数据之后ADC没有工作,这是怎么回事?
弄了很久了,请知道的详细帮我解答一下,感激不尽!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用的是28033这款芯片,ADC是SM73201。SPI的MOSI这个引脚没有用。
是不是只要设置SPI模块就行,一般的设置步骤是什么?(时钟我已经设置好了,而且确保是正确的)
我给SPITXBUFF写了数据之后ADC没有工作,这是怎么回事?
弄了很久了,请知道的详细帮我解答一下,感激不尽!
Martin Yu,
谢谢你的关注。其实我也不确定哪一种,我也不知道怎么判断。我现在就是给TXBUF写数据,但是ADC不工作。
ADC不工作我指的是APIRXBUF里没有数据,没有中断发生,CLK一直高电平,片选信号一直高电平。
请指导我一下吧,谢谢大神!
硬件已经做好了,而且可以保证是正确的。
硬件上就是没有连MOSI这根线的。
Michael,
CLK和片线没有信号说明SPI没有启动起来,参考TI的Controlsuite上的例程。依据自己的调试经验没有MOSI是可以通讯的。