Part Number: TMS320F280025
epwm模块tz子模块误触问题。配置epwm2 tz2 利用gpio42通过xbar 送至tz2通道。在测试过程中 gpio42信号未拉低 读取epwm2 tzflag寄存器和tzostflg寄存器,返回值为1。
怀疑tz模块配置有问题。 对此做了如下实验 只更换gpio 变更为gpio22 修改对应gpio22xbar输入到tz2 读取寄存器 ,返回值为1。此实验证明tz配置没有问题。
两组实验,在gpio口使用200m采样深度示波器 未发现 gpio端口电平置低
问:1.什么情况下,在gpio口输入没有低电平的情况下,会误触发tz。
2.如何解决此问题。