Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808
我应用的控制芯片是TMS320F2808,有如下问题,等待您的帮助,我想通过自己写的can_bootloader引导程序来烧写dsp程序
1、 我在程序中应用了指针跳转指令,我想问下LB和LCR的区别是什么
2、 在应用跳转指令是不是可以任意跳到设想的区域啊,我遇到一个问题是跳到指定区域后,程序就跑飞了,不能正常的向下运行,我想问下,应用跳转指令时需要遵循什么原则吗,不同的flash区域之间跳转如何实现?
比如当我用LCR _BOOT_MAIN指令时,跳不进这个_BOOT_MAIN函数,反而跳到如下的地址开始运行:
000066 0000 ITRAP0
000067 0000 ITRAP0