Other Parts Discussed in Thread: SPRC087
在F2812的ROM中,有3K×16位被保留用于存放数学公式表以及未来的开发。主要应用于高速度和高精度的实时计算,比同等程度的ANSIC C语言效率更高,同时可以节省用户更多的设计和调试时间。1 IQmath库
为了应用IQmath,首先要从TI官方网站下载IQmath库,文档名称为SPRC087。我们主要应用库里面的:IQmath.cmd,IQmathLib.h,IQmath.lib。新建一个工程,将IQmath.lib,IQmath.cmd添加到工程,同时在main()函数之前增加语句:#include “IQmathLib.h”。注意:rts2800.lib和DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd也要加到工程里面。
当然也可以不用IQmath.cmd文件,而用自己的CMD文件,只要在你的CMD里面添加以下代码即可:
MEMORY
{
PAGE 0:
BOOTROM (RW) : origin = 0x3ff000 , length = 0x000fc0
RAMH0 (RW) : origin = 0x3f8000 , length = 0x002000
}
SECTIONS
{
IQmathTables : load = BOOTROM , type = NOLOAD , PAGE=0
IQmath : load = RAMH0 , PAGE=0
}
以上代码的红色部分可以适当修改。IQmathTables段必须设置为NOLOAD型。
2 IQmath应用
完成以上几步之后就可以在你的主函数里应用IQmath提供的函数进行计算了。建议在应用之前把IQmathLib.h浏览一下,了解各个函数是怎样实现的。下面举一个简单的例子:
#include "DSP281x_Device.h"
#include "IQmathLib.h"
#define PI 3.14159
_iq sinout_iq;
float sinout_flt;
void main(void)
{
InitSysCtrl();
InitXintf();
DINT;
IER=0X0000;
IFR=0X0000;
sinout_iq=_IQ29sin(_IQ29mpy(_IQ29(0.25),_IQ29(PI)));
sinout_flt=_IQ29toF(sinout_iq);
for(;;){}
}
上述代码的功能是计算sin(π/4)的值,然后赋给sinout_flt。
sinout_iq值的格式为_iq29类型(也就是long型,参见IQmathLib.h),所以要通过函数_IQ29toF(sinout_iq)转化为float类型,才是我们需要的最终结果。
除个别函数外,一般情况下,计算公式里的所有变量都为一个iq类型,如上述主函数的第6行语句,全为_iq29类型。函数的具体讲解请参考IQmath手册,在此不再啰嗦。
3 Q格式的选择
IQmath一共提供了30种Q格式,具体选择哪种格式要兼顾精度和值的大小依据下表而定:
例如将数5.0转为Q格式,只能从_iq1~_iq28里面选择,而不能转化为_iq29和_iq30表示,因为_iq29能转化的最大值为3.999999998,否则会发生溢出。所以在定Q格式时要对数的范围做一下估计。也正是由于这个原因,有些三角函数不能采用_iq30格式。
4 计算arcsin与arccos
很多人有这样的疑问,函数表里面为什么没有提供arccos()和arcsin()函数呢?怎样才能计算这两个函数呢?其实只要你的高等数学过关的话,就很容易理解。因为arccos()和arcsin()可以通过反正切函数atan()间接求得,而函数表里面恰好提供了反正切函数,参见以下两个公式:
arcsin(X) = atan(X / sqr(-X * X + 1)) 反正弦
arccos(X) = atan(-X / sqr(-X * X + 1)) + 2 * atan(1) 反余弦
arcsec(X) = atan(X / sqr(X * X - 1)) + sgn((X) - 1) * (2 * atan(1)) 反正割
arccosec(X) = atan(X / sqr(X * X - 1)) + (sgn(X) - 1) * (2 * atan(1)) 反余割
转自博主 yantaoliu