Part Number: TMS320F28375S
如下图所示,adc采样差分模式(16位采样精度),配置adcA SOC4和SOC5 、adcB SOC0和SOC1进行采样,软件触发模式 采样频率为200hz;

下图为采样的结果,使用串口依次打印变量tmp1_N,tmp1_P,tmp2_N,tmp2_P:

实际用万用表测量 tmp1_N:1.980V tmp1_P: 1.649V tmp2_N:1.414 tmp2_P:2.212 采样值对照TMS320F28375S的规格书 ,换算结果跟实际电压对应不上

两个问题:
1. adc输出的结果 tmp1_N,tmp1_P,tmp2_N,tmp2_P ,我看数据tmp1_N和tmp1_P的数值很接近,adc读出来的是差分之后的结果吗?
2. 上图TI规格书,12位和16位的转换公式是相同的而且根据公式转换结果对不上,感觉有问题,这边可以提供一下正确的转换公式吗?
感谢各路高手指教!!!