This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430FR5730烧写程序问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5730, MSP-EXP430FR5739

各位好,

我手上有个MSP-EXP430FR5739开发板,想用上面的仿真器给自己绘制的MSP430FR5730最小电路烧写程序,但是不成功。
我自己绘制的MSP430FR5730最小电路只含有复位电路,如下图所示,红色框为与仿真器连接的引脚。

在IAR下载时提示“Could not found device(or deviece not supported)”错误。

有以下几个问题:

1、MSP-EXP430FR5739开发板的仿真器是否支持给MSP430FR5730烧写程序?

2、我绘制的MSP430FR5730最小电路正确吗?

3、我测试时发现烧写过程中Tx与Rx两个引脚无数据传送,因此烧写程序时是否可以直接TEST与RST引脚?

  • 1、支持的

    2、最小系统你可以参考MSP-EXP430FR5739开发板的电路来设计

    3、板载是ezFET 仿真器,是用SBW方式下在,不用Tx与Rx两个引脚

  • fenger wang 说:

    各位好,

    我手上有个MSP-EXP430FR5739开发板,想用上面的仿真器给自己绘制的MSP430FR5730最小电路烧写程序,但是不成功。
    我自己绘制的MSP430FR5730最小电路只含有复位电路,如下图所示,红色框为与仿真器连接的引脚。

    在IAR下载时提示“Could not found device(or deviece not supported)”错误。

    有以下几个问题:

    1、MSP-EXP430FR5739开发板的仿真器是否支持给MSP430FR5730烧写程序?

     支持的,建议确认一下接线是否正确,目标芯片的VCC及Vcore电压是否正常?

    2、我绘制的MSP430FR5730最小电路正确吗?

     检查过,是正确的,没有问题。

    3、我测试时发现烧写过程中Tx与Rx两个引脚无数据传送,因此烧写程序时是否可以直接TEST与RST引脚?

    烧录过程中无需TX与RX,只需要TEST RST GND三线连接,VCC可以外供或评估板供电。

  • 谢谢回复,您的回复很有帮助。我更换了我的板子与仿真器的连接线,可以正常烧写程序了,应该是我的连接线的问题。

  • 必须回来再回复一下,因为这次,我又在这个电路上遇到了同样烧写程序不进去的问题,这一次Vcore的电压是有正常输出1.5V的,但我的程序死活烧不进去,一度怀疑是我焊接的问题,虚焊,焊接温度过高烧坏芯片……最后终于在用示波器看到了问题:

    图中上下波形分别为IAR下载过程中RST引脚、TEST引脚波形,上图为我的电路,下图为MSP430EXP5739开发板。

    显然,RST引脚不正常,因此,当按照MSP430EXP5739开发板电路将复位电路中的电容由22uF更换为2.2uF后可以正常下载了。

  • 感谢分享。自己设计板子的时候,建议尽量参考官网提供的开发板或者推荐的电路。

  • 您好,我与楼主出现的是同类问题,也是用FR5739的开发板给自己画的板子上烧程序,总是不成功,但是报错信息与楼主不同,我的报错提示是:Fatal error:Failed to set device voltage. Session aborted!

    附件是我的原理图。求指教。

  • long li9 说:

    您好,我与楼主出现的是同类问题,也是用FR5739的开发板给自己画的板子上烧程序,总是不成功,但是报错信息与楼主不同,我的报错提示是:Fatal error:Failed to set device voltage. Session aborted!

    附件是我的原理图。求指教。

    是不是负载过大,烧录过程中拉低了电压?

  • 建议上传下电路图