Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2332
使用MSP430G2332,利用P1.2和P1.4的P1SEL1和P1SEL2功能,输出PWM波。同时利用P1.5脚的中断来判断按键的信号。这样总是不行,要么工作不正常,要么按键失灵。后来看到手册上这样说:
当PxSEL=1 时,P1 和P2 中断被禁用
当P1SELx 或P2SELx 位中的任何一个被置位时,相应引脚的中断功能被禁用。因此,这些
引脚上的信号将不会生成P1 或者P2 中断,这与相应P1IE 或P2IE 位的状态无关。
我还是不明白的是,它说的相应引脚是说的是整个P1或者P2的中断被禁用。还是说的是相应的P1.2和P1.4脚的中断被禁用呢?
如果是整个的P1和P2的中断被禁用,哪怎样判断按键呢?求大侠赐教!!!