一 现象: 4个LED灯全亮或者全熄灭,按钮无反应,32K停振,RST去短地不能重新启动.
这种情况下只有重新上电才能恢复
数量:600只表发现40只,主要是这种不可复位的死机。已经生产了6000只。
二 发现的三个过程:
1 连接电脑USB-TTL串口,配置参数时,会导致灯全亮等或者可以自动复位,严重时就说死机
2 电路板已经有内部锂电池,在上外部干电池时初始化跑灯中死机
3 正常运行中有内部电池或者内外有电池供电 系统休眠 隔一段时间醒来搜索无线信号(每天搜索几分钟,一共几次),每秒周期性的采集内、外部电池电压(采样时ADC打开,采用完毕ADC关闭,该端口输出0电平) 这种情况下出现灯熄灭或者按钮无反应 死机.
第三种也就是目前没用LM3模式 ,2016年6月勘误表先生建议不用LPM3模式,该模式导致LOCKUP ,勘误表说了的 PWM24这个条目可以查到 ;但用LP2模式还是出现了前面3中情况死机