This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430G2403 电容按键问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2403

最近在用MSP430G2403开发一款触摸面板,目的是通过控制继电器控制白炽灯。

现在出现了一下几个问题

1、电容按键容易误触

2、受到一定干扰后,会导致MCU重启

3、直接用管脚驱动的高亮LED似乎会干扰电容按键的采集,怀疑是Pin脚驱动能力问题

想咨询一下各位

1、这块片子的抗干扰能力怎么样?是不是因为保护不够造成的问题?

2、如果电源电压受到干扰后,会导致误触,有没有别的办法规避这种问题,比如使用其他的参考电压源

3、MCU的普通IO驱动能力怎么样,能不能驱动两颗并联的led,限流电阻为600欧左右

非常感谢!!!

  • 你好。

    对于问题1,MCU的抗干扰能力没有一个比较好的评判方法,因为通常抗干扰是针对整个系统来说的。通常所说的提高抗干扰能力也是指通过系统设计,提高整个系统的抗干扰能力。这个系列MCU可以用在汽车产品上,能通过抗干扰测试。如果在某一电气试验上有疑问,可具体问题具体解决;

    对于问题2,电源干扰影响触摸按键的检测,这是由电容检测的原理决定的,一定会受到影响,但降低这种影响可以通过硬件和软件方法解决,良好的EMC设计是基础。系统的地线设计是关键。

    对于问题3,IO口的驱动能力在MCU DATASHEET中有曲线“Typical Characteristics, Outputs”描述,可供参考。主要注意端口总电流不超过48mA。

    不知道能否解答了你的疑问

  • 首先,误操作是什么样误操作?是出现自主的误操作还是在触摸按键表层通过滴水或者其他东西测试按键可靠性?

    干扰导致MCU重启应该是由供电电压不稳定造成的。在电容式触摸按键里一定要保证电源的稳定性。

    不能用430的管脚直接驱动高亮LED。驱动电流应该是达不到高亮LED的要求。

  • 谢谢指导!!