最近发现一个奇怪现象,自己设计的一个板子,上面距离MCU和晶振较近的地方放置了电容按键。
当放到底板或者防静电垫子上,就会导致晶振失效。当拿起来一定距离后就会好了。
不知道是什么问题,试过更换晶振电容。没有明显的作用。现在只能用锡箔纸屏蔽MCU和晶振。
不知道是不是按键干扰的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近发现一个奇怪现象,自己设计的一个板子,上面距离MCU和晶振较近的地方放置了电容按键。
当放到底板或者防静电垫子上,就会导致晶振失效。当拿起来一定距离后就会好了。
不知道是什么问题,试过更换晶振电容。没有明显的作用。现在只能用锡箔纸屏蔽MCU和晶振。
不知道是不是按键干扰的呢?
我发一个专题相关的吧:
晶体振荡相关 官方文档
MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. B)
MSP430 LFXT1 Oscillator Accuracy
其中一篇有中文文档:MSP430 32kHz 晶体振荡器 (Rev. B)
Crystal Recommendations For TI MSP430 Microcontrollers
以上文档都是直接或者间接来自于官方吆
请问参照过官方的例程检验过晶体是否起振?如果没有,请注意其中的关于起振时间的等待判断。
楼主说的是晶体吧?好像一般讲晶振是否是有源的?
两个检查方法可以帮助查找原因:
1,底板接地情况是否测量过;
2,晶振的频率通过另外一个IO口来输出并监测,失效时是频率大幅偏移还是完全无输出;另外可以用示波器的大阻抗探头尝试看一下XOUT脚的波形变化过程,是噪声叠加了还是停振了。
设计指导文档可参考: