在使用MSP430F5329的过程中,配置完ADC模块,打开IO的外设功能,设置成输入方向。发现有电平输出的情况,已经影响到正常功能的使用。附件为原理图,和部分代码。希望能帮忙给点处理意见,十分感谢!!
1、配置完成AD模块后,上电运行,使用示波器测试 PIN1 发现有电压的现象;
2、测试过程中发现,不同的芯片,现象不同。比如:CPU-1号, PIN1 有电压;CPU-2号, PIN2 有电压(PIN2也有下拉电阻,原理图中为画出);
3、有时候换个CPU,就正常了。所以确定不了是什么问题;
希望得到贵公司员工的帮助,给点调试意见,十分感谢!!