Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67451A
Hi ti,
采用芯片MSP430F67451A,在试生产中发现有重新加电死机的现象。
具体如下:
随机取30个产品,依次全部加电。工作正常后,扣下电池,等大约30min后,备用供电电容(0.5法拉,供电电池6V)电压降低至1.8V-2V时,再给产品装上电池,30个产品,每次都有3-5个程序不运行死机现象。此时若人为的给复位脚一个复位信号,就能恢复正常。
如果扣掉电池很长时间,电容电压降低到很低时,该现象就不会出现。能否帮忙分析下可能什么原因呢?谢谢