我是做生物电信号采集的,准备采用MSP430afe251。
对于User‘s Guide里关于SD24_A模块的相关疑问:
1.在27.2.5.1 Analog Input Setup中,High Input Impedance Buffer 是推荐使用的么,什么作用。
2.采样率=输入的时钟频率/过采样,对么?如果单一通道采用多个输入轮询进行A/D转换,内置的数字滤波器会不会受到影响,造成建立时间过长。
现在的情况是5个输入轮询采集,外部采用多路复用器,每输入不低于500Hz采样率,A/D的采样率就要达到500*5=2500Hz。
3.差分输入端保证信号差模电压不高于参考电压,共模电压不高于Vcc就行吧,是么?