This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] MSP430F5528: ADC TLV 增益和失调电压校准环境

Part Number: MSP430F5528


器件型号:MSP430F5528

问:请问是否可以说明 TLV ADC 增益和失调电压参数适用于什么温度范围吗?  这些 TLV 参数是在 -40°C 至 85°C 的温度范围内优化还是仅在室温条件下优化?

  • 问:请问是否可以说明 TLV ADC 增益和失调电压参数适用于什么温度范围吗?  这些 TLV 参数是在 -40°C 至 85°C 的温度范围内优化还是仅在室温条件下优化?

    答:您所指的温度特定规格仅与内部温度传感器测量相关。 

    您可以看一下 ADC 增益因子和失调电压,以及它们在生产中如何校正(即,在室温下还是在整个工作温度范围内?)。

    增益和失调电压数据是在 30°C 下使用非常精确的外部电压生成的。


    但是,它们也在整个范围内有效。请参考 F5529 用户指南,了解如何使用校准数据。