#define OUTMOD2 (0x0080u) /* Output mode 2 */
#define OUTMOD1 (0x0040u) /* Output mode 1 */
#define OUTMOD0 (0x0020u) /* Output mode 0 */
#define OUTMOD_0 (0*0x20u) /* PWM output mode: 0 - output only */
#define OUTMOD_1 (1*0x20u) /* PWM output mode: 1 - set */
#define OUTMOD_2 (2*0x20u) /* PWM output mode: 2 - PWM toggle/reset */
这二者之间的区别,一直不明白。求帮忙。
下面的输出模式不是很理解,为什么输出模式 2,3,6 和 7 对输出单元 0 无效,因为在这些模式下,EQUx = EQU0??求帮忙,谢谢。。。
输出模式输出模式由 OUTMODx 位来确定,如表 8-2。对于所有模式来说(出来模式 0),OUTx 信号随着定时器时钟的上升沿而改变。输出模式 2,3,6 和 7 对输出单元 0 无效,因为在这些模式下,EQUx = EQU0。数