Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486
我有2塊EVM430-FR6047,量測傳感器至電容之間都有正常回波信號如A與B,但在經過耦合電容進入MPS430時 信號產生異常,一塊是有2個pulse干擾,一個是量測直接對GND,而ADC讀取也無法正常
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有2塊EVM430-FR6047,量測傳感器至電容之間都有正常回波信號如A與B,但在經過耦合電容進入MPS430時 信號產生異常,一塊是有2個pulse干擾,一個是量測直接對GND,而ADC讀取也無法正常
Hi,
您指的是测量到回波到MCU引脚上都正常是吗?
如果是这样 可以在CCS里看一下模型,还是这个样子的话,可能是MCU坏了。
首先先查一下是不是MCU USSIN/OUT引脚伤电容坏了。
谢谢!
Best Regards
Johnson
測量傳感器的回波(在電容之前)是有正常的回波,到了MCU引腳就異常,一塊是CH0_IN,另一塊則是CH1_IN,
另外MCU的引腳max rating是否設計太低? 驅動傳感器的電壓應該都大於rating了
测量一下隔直电容之后的电压。这个波形到MCU引脚之间是有一个搁置电容的。
Hi,
对于Board1:
A, B点的波形都是有的,看不到放大的图,不过看起来是正常的,A‘的信号看起来也是对的,因此在GUI上红线是对的,测一下B’的,这里应该和GUI上蓝线一致,B‘波形是对的,GUI上不对,那说明MCU坏了。
对于Board2:
1, B点波形都是对的, 但是B’上没有波形呀,看下是不是这个串联的电容断了。
Thanks!
Best Regards
Johnson
電容沒壞,B'信號量測已是GND信號,應該也是MCU壞了。
如果MCU的CHX_IN電壓低於rating -03V,會發生什麼狀況? MCU會壞嗎?
电压如果超出了Spec给的范围,可能存在烧坏MCU的风险,也可能导致MCU工作异常等情况
傳感器回波電壓有時都到了+/-700mV,而未接傳感器時,CHX_OUT的電壓約3V,不是順著電阻、電容流至CHX_IN,正常操作下這些都超過spec了,這樣是不是原始EVM設計就有問題?
Hi,
USS方案采用的是T1发->T2收,T2发->T1收的原理。
在没有连接换能器时,波形如下图:
粉色的时OUT0,绿色的是IN1,在IN1之前是有一个滤波电容的,这个时候是OUT0开启,IN1开启,IN1内部会有一个750mV的offset来提升电压。
在连接换能器后,波形如下图:
OUT0的波形会有所变化,因为有了换能器这种阻容负载,IN1在一段时间后(超声波的飞行时间)会收到一个回波,这个回波在750mV上下叠加,最大不超过1.65V,ADC采集的就是这个回波,从而通过算法来计算飞行时间,从而计算出来瞬时流速。
Thanks!
Best Regards
Johnson
T1發->T2收是指 綠色線發射出去給A,B接收黃色線傳回,但不管有沒有接傳感器,綠色線電壓信號也還是會經由紅色線傳回USS,看是3.3V(無傳感器)或是2.8V(接傳感器),而這電壓不是超過SPEC了?
回到IN上是有个隔直电容的,同时电容右侧是有0.75V offset的
在沒傳感器時,(綠色線-->紅色線),3.3V經過電容至右側還是3.3V呀,然後有0.75V的offset,3.3-0.75V=2.55V,一樣超過SPEC電壓
您可以实际测量一下波形,那个是隔直电容,隔离直流,通过交流(也即是波形),具体的DC电压是由右侧的offset决定的。
OUT0发送 IN0是关闭的,不会开启,您只需要关注IN1就好了。
有function block可查看嗎? 如何確保OUT0在發送時,IN0的確是關閉的?
我目前不是使用問題,是2塊EVM接連著都壞掉了,代理商說要接箝位保護電路,使用TIDA-01486板子與EVM430-FR6047相接,但這二塊根本無法直接用連接器對接,需要割斷PCB板線才行,如果是這樣表示這塊EVM板子有設計瑕疵,很容易造成IN端損毀。
EVM430-FR6047设计是没有瑕疵的,这个已经经过了成熟的量产验证。 这个板子支持3.3V或者5V去激励换能器,如果出现了烧坏的问题,可以检查一下其他电路或者换能器功率。 OUT口最大输出120mA驱动电流。