我们使用TI的MSP430F515这颗芯片在Intel Baytrail T平台的平板电脑的开发上,用作battery的control。
我现在拿到一套针对这颗芯片在Intel baytrailT公板上的source code,但是不知道怎么编译。
我已经下载安装ccs_setup_5.4.0.00091,但是不知道怎么load 这套下载好的source code编译。
希望能得到大家的帮助。另外我刚接触TI的产品的。
需要提供source code,也可以回复我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用TI的MSP430F515这颗芯片在Intel Baytrail T平台的平板电脑的开发上,用作battery的control。
我现在拿到一套针对这颗芯片在Intel baytrailT公板上的source code,但是不知道怎么编译。
我已经下载安装ccs_setup_5.4.0.00091,但是不知道怎么load 这套下载好的source code编译。
希望能得到大家的帮助。另外我刚接触TI的产品的。
需要提供source code,也可以回复我。
bluesky he,
首先MSP430系列中是没有MSP430F515这颗料的,是MSP430F5151或者MSP430F5152. 要将对应控制代码下载到板子上的话,需要以下几个条件:
1. 在CCS中新建一个对应Device的工程,将你的Source code加载到新建的工程中,后build,生成对应.out文件。
2. 需要有下载工具,在线调试的话,一般用FET Debugger;
3. 有对应的Device硬件board, 并留有对应的仿真下载JTAG接口。
然后即可将程序下载到对应的MSP430 device中了。
你可以看看这个文档 430 CCS用户指南: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu024t/zhcu024t.pdf
最新英文版:http://www.ti.com/lit/ug/slau157z/slau157z.pdf
另外MSP430的一些相关资料和培训视频见下列链接,就是本版块的制定资料
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/t/1021.aspx
BR,
Lina
支持MSP430的编译工具比较多,比较流行的是CCS IAR,看你熟悉那个编译器。
建立新工程后,直接加载文件进入工程,具体的步骤建议学习一下相应编译工具使用手册。