This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430工具购买快速通道

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2211, MSP430G2231, CC2560, MSP430F2012, CC430F6137, CC1100, SIMPLICITI

 

MSP430 硬件


硬件包括大量电路板,从 "eZ" 到成熟的用户体验。根据用户的需求,硬件产品列表提供多种可帮助推进生产的功能。

 

 

触摸感应资源




德州仪器 (TI) 的电容式触摸产品系列在所有 MSP430TM MCU 上启用了全球最低功耗触摸感应功能,其推出的全新 硬件和免费软件为开发人员提供了易于使用且经济高效的 选项(适用于微处理器电容触摸应用),同时 此产品系列还借鉴了 MSP430 的省电特性。www.ti.com/capacitivetouch

 

触摸感应资源
类型 器件型号 特性 价格
LaunchPad BoosterPack 430BOOST-SENSE 1 电容触摸按钮、滚轮和近距离传感器;板载 LED;PC GUI 接口 10.00 美元
试验板 MSP-EXP430F5529 实验板,具有 5 块电容触摸滑块、USB 接口、点矩阵 LCD、microSD 卡、3 轴加速器、射频模块连接器、LED、集成闪存仿真工具 99 美元
软件库 电容式触摸感应库 可在任何 MSP430 器件上启用电容触摸和近接功能的免费 C 库。 免费

 

MSP430 LaunchPad 和 BoosterPack





LaunchPad 是一款专为初级用户和熟练用户设计的易于使用的开发工具,用于创建基于微处理器的应用。只需 4.30 美元,LaunchPad 即可为您提供使用项目所需的一切,以及 MSP430 的完整硬件和软件参考设计。BoosterPack 是一款对 LaunchPad 功能进行了扩展的 LaunchPad 插件板,可实现更多选择。

 

MSP430 LaunchPad 和 BoosterPack
器件型号 特色器件 特性 价格
LaunchPad        
MSP-EXP430G2
MSP430G2211MSP430G2231 集成闪存仿真工具、14/20 引脚 DIP 插座目标板、2 个按钮、2 个 LED 和 PCB 连接器。还附带 MSP430G2211 和 MSP430G2231 器件。 4.30 美元
430BOOST 感应 1 MSP430G2452 电容触摸按钮、滚轮和近距离传感器;板载 LED;PC GUI 接口 10.00 美元

 

 

eZ430TM


eZ430 开发工具在一个便携式 USB 记忆棒中包含了完整的 MSP430 项目所需的所有硬件和软件。eZ430 工具包括免费的 IDE,提供全面仿真功能并包含可分离式目标板。

要开始使用易于使用、低成本的 MSP430 工具,新用户应从此处着手。www.ti.com/ez430

 

eZ430 开发工具
器件型号 描述 价格
EZ430-RF2560 MSP430 + CC2560Bluetooth® 评估工具和软件开发工具,适用于 MSP430 以及使用便捷的 USB 记忆棒收录所有必要硬件和软件的 CC2560。 99 美元
eZ430-Chronos 高度集成的无线运动手表开发系统。包括一个基于 CC430 且支持射频的手表、一个 USB 射频接入点和一个 USB 仿真器。  49 美元
eZ430-F2013 带有可分离式目标板和 USB 仿真器的完整开发系统。新用户的理想选择。 20 美元
eZ430-RF2500 包括两个可分离式 2.4GHz 无线目标板和 USB 仿真器的无线开发系统。新用户处理无线的理想选择。 49 美元
eZ430-RF2500-SEH
太阳能收集开发系统。自加电无线传感器网络。 149 美元
eZ430-T2012 3 个 MSP430F2012 目标板(需要仿真器)。 10 美元
eZ430-RF2500T 用于扩展您的无线网络的 2.4GHz 无线目标板(需要仿真器)。 20 美元
AMB8423
(eZ430-RF1101T)
用于扩展您的无线网络的 900MHz 无线目标板(需要仿真器)。 致电

 

 

入门套件:编程器 + 目标板 + IDE



入门套件附带完成整个项目所需的一切,包括目标板、USB 调试和编程接口、免费的 IDE 软件、MSP430 样片和电缆。大多数目标板包括适用于特定封装和引脚数的插座。请在器件网页上核实您打算使用的器件的推荐工具。

 

入门套件:编程器 + 目标板 + IDE
插座引脚数 支持的封装 目标板
和编程器
仅目标板
14 引脚 PW (TSSOP) MSP-FET430U14 MSP-TS430PW14
PW (TSSOP) MSP-FET430U092 MSP-TS430L092
24 引脚 PW (TSSOP) MSP-FET430U24 MSP-TS430PW24
20/28 引脚 DW (TSSOP) -- MSP-TS430DW28
PW (TSSOP) MSP-FET430U28 MSP-TS430PW28
TSSOP (PW) MSP-FET430U28A MSP-TS430PW28A
38 引脚 DA (TSSOP) MSP-FET430U38 MSP-TS430DA38
40 引脚 RHA (QFN) MSP-FET430U23x0 MSP-TS430QFN23x0
RSB (QFN) MSP-FET430U40 MSP-TS430RSB40
48 引脚 DL (SSOP) MSP-FET430U48 MSP-TS430DL48
QFN (RGZ) -- EM430F5137RF900
QFN (RGZ) MSP-FET430U48B MSP-TS430RGZ48B
64 引脚 PM (QFP) MSP-FET430U64 MSP-TS430PM64
PM (QFP) 引脚 A MSP-FET430U64A MSP-TS430PM64A
RGC (QFN) MSP-FET430U64USB MSP-TS430RGC64USB
CC430F6137 900MHz FET430F6137RF900 EM430F6137RF900
QFN (RGC) MSP-FET430U64B MSP-TS430RGC64B
80 引脚 PN (QFP) MSP-FET430U80 MSP-TS430PN80
MSP430F552x
PN (LQFP)
MSP-FET430U80USB MSP-TS430PN80USB
QFP (PN)
PN (LQFP)
MSP-FET430U80A MSP-TS430PN80A
100 引脚 PZ (QFP) MSP-FET430U100 MSP-TS430PZ100
PZ (QFP) MSP-FET430U100USB MSP-TS430PZ100USB
PZ (QFP) 引脚 A MSP-FET430U100A MSP-TS430PZ100A
MSP430F54x PZ (QFP) MSP-FET430U5x100 MSP-TS430PZ5x100
  • 注意:尽管一些器件的封装和引脚数相同,但引脚可能会不同。请检查建议使用的目标板的器件特定网页。

 

 

试验板



德州仪器 (TI) 的试验板采用选定的 MSP430 器件以及附加硬件组件,以轻松进行系统评估和原型设计。它们是了解新架构或测试器件功能的理想平台。 

 

MSP430 试验板
器件型号 特色器件 特性 价格
MSP-EXP430F5438 MSP430F5438 点-矩阵 LCD、3 轴加速器、麦克风、音频输出、USB 通信、游戏手柄、2 个按钮、2 个 LED 149 美元
MSP-EXP430FG4618 MSP430FG4618MSP430F2013 LCD、电容敏感输入、音频输出、蜂鸣器、RS-232 通信、2 个 按钮、3 个 LED 99 美元
MSP-EXP430F5529 MSP430F5529 完整的 USB 开发板、点矩阵 LCD、microSD 卡、3 轴加速器、5 块电容触摸滑块、射频模块连接器、LED、集成闪存仿真工具 99 美元
MSP-EXP430FR5739 MSP430FR5739 基于 FRAM 的实验板、加速计、热敏电阻、LED、开关、射频模块连接、集成闪存仿真工具。 29 美元

 

调试和编程工具



借助于片上嵌入式仿真功能,所有 MSP430 闪存器件只需一个开发工具。它可完全访问实时的系统内调试、多个硬件断点、跟踪功能、时钟控制以及通常只有在高端开发系统中才具有的其它高级调试功能。 

 

调试和编程工具
器件型号 PC 端口 编程接口 价格 供应商
MSP-FET430UIF* USB JTAG、Spy Bi-Wire 99 美元 德州仪器 (TI)
MSP-FET430PIF 并行 JTAG 49 美元 德州仪器 (TI)
FlashPro430 USB JTAG、Spy Bi-Wire、BSL 219 美元 Elprotronic
REP430 JTAG、Spy Bi-Wire、BSL 供应商 149 美元 Elprotronic
  • * 最受欢迎

 

生产编程器

 MSP430 生产编程器通过同时对多个器件编程,可加快将固件下载到目标器件的时间。生产编程器易于设置,且可通过自动化软件与 PC 配合使用,或用作独立的编程站,通过一个按钮对多个器件编程。 

 

生产编程器
器件型号 PC 端口 特性 价格 供应商
MSP-GANG430 串行 一次对 8 个器件编程。
与 PC 配合使用或单独使用。
199 美元 德州仪器 (TI)
GangPro430 USB 通过 JTAG、Spy Bi-Wire 和 BSL 一次对 6 个器件编程。编程时间快。 339 美元 Elprotronic

 

 

MSP430 开发资源


 

 

集成开发环境 (IDE)

Code Composer Studio



德州仪器 (TI) 和第三方开发者提供了集成开发环境 (IDE) 来对所有 MSP430 器件进行编程。可下载免费的 C 代码受限版本。还提供了完整的 C 编译器,可为您提供快速开发和调试代码的体验。

 

集成开发环境
名称 描述 价格 供应商
CCS v4 MCU
Core Edition:
(TMDFCCS-MCULTD)
基于 Eclipse 的免费 16KB 有限 IDE。(以前为 CCE v3 Core Edition) 免费 德州仪器 (TI)
CCS v4 MCU 版本 基于 Eclipse 的非受限 IDE,用于 MSP430。(以前为 CCE v3 Professional) 445 美元 德州仪器 (TI)
Grace Code Composer Studio 免费插件。基于 GUI 的外设配置工具,用于 MSP430F2xx 和 G2xx 超值系列器件。(需要 CCS) 免费 德州仪器 (TI)
CrossWorks 用于 Windows、Linux 或 Mac OS X 的非受限 IDE 1500 美元 Rowley Associates
IAR-KICKSTART 代码受限的 IDE:4KB (MSP430)/8KB (MSP430X)/16KB (eZ430) 免费 德州仪器 (TI)
用于 MSP430 的 IAR 嵌入式工作平台 用于 MSP430 器件的非受限 IDE 联系人
IAR
IAR Systems
MSPGCC 用于 MSP430 的开放源码 GCC 工具链 免费 SourceForge
FET-Pro430 闪存编程软件使用 TI 的 FET(USB 和 PP)。支持 JTAG / Spy-Bi-Wire 接口。 优惠 70 美元 Elprotronic

 

 

自举加载程序 (BSL)

自举加载程序 (BSL) 是一个内置于 MSP430 器件的程序,专为与器件通信而设计,主要用于读取并写入内存。这通常由串行链路 (UART) 发送的命令完成,但也可以通过某些 5xx/6xx 器件的 USB 完成。5xx and 6xx 器件还可以修改 BSL,与自定义通信协议配合使用。

自举加载程序
名称 描述 供应商
MSP430 BSL 基于 ROM 和闪存的 BSL,可通过串行链路或 USB 进行通信。提供如何创建自定义 BSL 的资源。 德州仪器 (TI)

 

 

无线协议和软件资源

无线协议和软件资源
名称 描述
SimpliciTITM 针对低射频网络的简单低功耗射频网络协议
Z-StackTM ZigBee® 协议堆栈
TI MAC IEEE 802.15.4 媒体接入控制软件堆栈
MSP430 低功耗射频库 代码库提供的函数便于将 MSP430 MCU 与 CC1100/2500 RF IC 连接
SmartRFTM Studio 用于配置射频集成电路的 Windows 应用程序
软件包监听器 软件包监听器使开发者能够监控无线发送的数据包。这款工具对于 SimpliciTI、IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用非常有用