Other Parts Discussed in Thread: CC1120, MSP430F5529, MSP430F5217
使用芯片F5229,目前只是测试能肉烧写程序,供电电压3.3V ,晶振至焊接了32.768khz的。jtag部分我采用的是四线仿真,接线引脚60 61 62 63 ;复位引脚电阻电容我用的是56K 10nF 图中有误,仿真是出现的问题如图中
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, MSP430F5529, MSP430F5217
使用芯片F5229,目前只是测试能肉烧写程序,供电电压3.3V ,晶振至焊接了32.768khz的。jtag部分我采用的是四线仿真,接线引脚60 61 62 63 ;复位引脚电阻电容我用的是56K 10nF 图中有误,仿真是出现的问题如图中
zhangfeng,
仔细看了你发的原理图,我有点疑问啊。你上面是MSP430F5217的原理图,而你问的MSP430F5529的管脚定义和它不一样的。
5529的JTAG管脚72,73,74,75啊,你是不是要对照5529的datasheet看下呢。具体的datasheet可以参照下面的链接:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5529.pdf
如果JTAG的管脚都不对的话,系统肯定识别不了的。
谢谢
zhangfeng,
不好意思,我看成5529了,原来是5229.
5229的JTAG的RST管脚应该是64管脚,不是56.这个你可以在datasheet上的56页看得到。
谢谢
什么情况,是两线制能用了,还是IAR升级能用了呢?
外部 晶振频率过高,MSP430最大支持25Mhz,建议将晶振换成4Mhz或是8Mhz。
谢谢
能详细描述一下吗?仿真的是什么样的程序,程序利用到了哪些模块,一般跑在什么语句的时候仿真失败呢?
可以的话,可以跑几个TI 430ware里面的例程试试,看看是硬件问题还是你的软件架构问题。
谢谢