This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
产品使用一段时间后,无法启动。重新下载程序后,运行正常。
zm zhang 说:产品使用一段时间后,无法启动。
能描述一下无法启动的具体表现吗?
这个时候有没有测量一下各个点的电压是否正常?电流情况如何呢?
这个问题出现的几率有多大?器件是在哪里购买的?
设备重新上电后,没有反应了,重新下载程序后运行正常,出问题的概率1%左右,用电环境有点复杂,跟熔丝位设置有关系吗?熔断熔丝位会有效果吗?
对于无法启动的器件,可否读取flash中的代码部分,与正常器件做一个比较?
也可以在CCS中,使用load symbol only来监控一下代码以及代码的运行情况。
zm zhang 说:跟熔丝位设置有关系吗?熔断熔丝位会有效果吗?
熔丝的作用主要是为了防止别人通过debug口来读取器件。熔丝熔断后,调试接口就被禁用了。