This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2540使用协议栈后运行蓝牙;P0.6 IO端口的异常问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

CC2540使用协议栈后,运行蓝牙;P0.6 IO端口上有150mV 30ms的信号产生是什么情况?在hal_broad_cfg.h中定义了P0.6为

/* Magnetometer interrupt */
#define MAG_INT_BV BV(6)
#define MAG_INT_SBIT P0_6
#define MAG_INT_DDR P0DIR

这里的magnetometer interrupt是什么interrupt?

  • 那个是磁力计的。

    磁传感器分为三类:指南针、磁场感应器、位置传感器。指南针:地球会产生磁场,如果你能测地球表面磁场就可以做指南针。电流传感器:电流传感器也是磁场传感器。电流传感器可以用在家用电器、智能电网、电动车、风力发电等等。位置传感器: 如果一个磁体和磁传感器相互之间有位置变化,这个位置变化是线性的就是线性传感器,如果转动的就是转动传感器。

    这个芯片内置了磁力计传感器。