规格书没有说到I / O脚可承受电压多少
ADC0 PIN13到底可以承受多少电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/rf430frl152h.pdf
资料在这,描述如下。
兼容 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3(模式 1)标准的射频 (RF) 接口
电源系统采用电池或 13.56MHz 磁场供电
14 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
内部温度传感器
电阻传感器偏置接口
CRC16 CCITT 发生器
MSP430 混合信号微控制器
2KB FRAM
4KB SRAM
8KB ROM
电源电压范围:1.45V 至 1.65V
低功耗
激活模式 (AM):140µA/MHz (1.5V)
待机模式 (LPM3):16µA
16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
最高 2MHz CPU 系统时钟
紧凑型时钟系统
4MHz 高频时钟
256kHz 内部低频时钟源
外部时钟输入
具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位 Timer_A
LV 端口逻辑
400µA 时,VOL 低于 0.15V
400µA 时,VOH 高于 (VDDB – 0.15V)
所有端口均可提供 Timer_A PWM 信号
eUSCI_B 模块支持 3 线和 4 线 SPI 和 I2C
32 位看门狗定时器 (WDT_A)
ROM 开发模式(将 ROM 地址映射到 SRAM 以进行固件开发)
全 4 线制 JTAG 调试接口
————————————————
因为VDD标准值是1.5V,所以这个输入最好在0到1.5之间吧。