This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于MSP432的Flash和SDRAM扩展是否会对速度有影响

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

尊敬的工程师,

您好,我们的一个产品将会使用MSP432,因为需要使用第三方文件系统fatfs,我们要使用其unicode编码,所以要把一个接近2M的unicode数组包含到程序当中。我现在有个疑问,当MSP432扩展flash以后,比如说扩展了32M的flash。那么我有如下6个问题:

1. 片外flash是否可以保存初始化的数组断.data

2. 是否可以直接从片外flash执行程序.text

3. 片外flash的寻址速度会慢还是读写速度会慢

4. 我发现例如SDRAM还有flash都可以扩展到很大,那么在不考虑产品成本的情况下,扩的太大了会有什么问题,除了费电,我还想知道还有啥影响。

5. 如果我需要在低功耗情况下休眠MSP432,是不是就不能使用SDRAM,而要使用SRAM,因为我可以单独给SDRAM或SRAM供电,但是我无法给SDRAM刷新,因为MSP432已经休眠了,所以我需要使用SRAM,我这样想对吗?

6. EPI接口是否可以同时扩展Flash以及SRAM呢,谢谢!

问题有点太多,麻烦您了!

再次感谢!

祝您好心情!