This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] EK-TM4C123GXL: 如何解决引脚 PD0、PD1、PB6 和/或 PB7 上的异常行为

Part Number: EK-TM4C123GXL

问:

发现的问题:在尝试单独或搭配使用 PD0、PD1、PB6 和/或 PB7 实现任何功能时,出现异常行为。

  • 答:

    解决方案:EK-TM4C123GXL 组装了一对绑在一起的零欧姆电阻器:

    • PD0 和 PB6
    • PD1 和 PB7

    这些电阻器仅用于支持与 BOOSTXL-SENSHUB BoosterPack 配合使用的 Airmouse 示例。

    只要当前未使用该示例,就可以移除这些电阻器,以使 GPIO 可以独立运行。