Part Number: TMS570LS1115
在台架测试过程中,小扭矩无问题。大扭矩出现故障,出现CAN通讯丢失,供电电流变小,EPWM输出频率变化为1k,原来设计为10K.
单板模拟,发现在晶振出现短路的时候,现象和以上现象类似。
咨询:TMS570LS1115是否有内部晶振?对应外部晶振起振的信号引脚供电是哪个引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS570LS1115
在台架测试过程中,小扭矩无问题。大扭矩出现故障,出现CAN通讯丢失,供电电流变小,EPWM输出频率变化为1k,原来设计为10K.
单板模拟,发现在晶振出现短路的时候,现象和以上现象类似。
咨询:TMS570LS1115是否有内部晶振?对应外部晶振起振的信号引脚供电是哪个引脚?
您好,
出现CAN通讯丢失,供电电流变小,EPWM输出频率变化为1k,原来设计为10K.
您的电路板上的稳压器是否为电机提供足够的电流?
该器件有一个内部振荡器。 内部振荡器主要用于监控晶体输入频率。 如果频率下降到固定范围之外,时钟检测将时钟从振荡器切换到内部生成的自由运行频率 (由低功耗振荡器 LPO 生成)。
外部晶振连接到器件的 OSCIN 、 OSCOUT 和 KEVIN-GND。