在该文档中的第7章是PBIST相关内容。我们想要知道Port0、Port1就是是指什么错误。

在7.5.6中出现了一个Port0 failure,在7.5.7、7.5.8、7.5.9中又出现了Port 0和Port 1




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在该文档中的第7章是PBIST相关内容。我们想要知道Port0、Port1就是是指什么错误。

在7.5.6中出现了一个Port0 failure,在7.5.7、7.5.8、7.5.9中又出现了Port 0和Port 1




port0 failure和port1 failure究竟是什么意思。
Port 0 failure和Port 1 failure表示PBIST测试过程中针对两个不同的功能块部件的故障检测结果
一种可能是,单独存储体测试涉及到多个存储器单元,其中一些单元与Port 0相关联,而其他一些与Port 1相关联
另一种可能是,在测试期间,可能会有一些共享的控制信号、时钟或数据总线跨越Port 0和Port 1,而在错误发生时,这些共享资源可能会导致两个端口都报告错误
port0 和 port1究竟是什么意思?
就是用于PBIST的端口
你好,这个问题能再帮我询问一下吗?谢谢!!!!看到消息后帮我回复一下谢谢。
Jagadish工程师中所说的64-bit wide RAM 是什么意思?还是说单端口RAM使用port0,双端口ROM的话port0和port1都使用的意思吗?还是说64-bit wide是RAM的某个参数的指标,因为我对RAM和ROM有哪些参数指标并不熟悉。还有一点就是,对于ROM的话它是使用port0还是port0和port1都使用,这个选择什么端口的标准是什么?
您好,新的问题烦请重新起贴,感谢理解,谢谢!