您好,
我在使用CCS调试AWR2944 TRP12开发板时遇到了一些问题,望您能解答:
1.我使用的编译器是Diab (LLVM-based),使用的Makefile外部编译完成的,但是我将编译生成的.out加入CCS中(通过import executable的方式)进行调试时,但是导入后无法识别源文件,Debug时候Disassemble界面可以看到正确的Symbol,但是无法显示代码。我认为我加载.out的方式应该是没问题的,我另外一个项目使用的TI编译器按照相同的方式加载后在Project Explorer中可以看到.out编译的源文件,且调试时也可以显示源码。因此我有以下问题:是否CCS只能加载TI编译器编译生成的.out才能够显示源码,而无法识别其他编译器(如我使用的Diab编译器)?如果CCS无法通过加载的.out自动加载源码,手动加载可以吗?
2.我的程序有两个组件,即编译后生成两个.out,如何同时加载两个.out同时进行调试?
期待您的答复。