Part Number: TPS63802
Hi
工程师
TPS63802里面的AGND和GND要分开吗?
期待你们的回复
谢谢
Lucas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
最新的数据手册里面有写并且给了建议,其中PGND(Power ground )指的就是您说的GND:


这是数据手册
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63802.pdf
另外您也可以看一下评估板的电路
hi
Vivian
谢谢你的解答, 就是AGND 和PGND分开, 不共地对吧?
另外原理图中Vi是等于Vin=3.3V 吗?
期待你的回复
谢谢
Lucas
您好
删除了将 AGND 和 PGND 分开的布局指南
更改使用公共电源 GND,但通过不同层的通孔连接 AGND 和 PGND。要使用公共接地节点用于电源接地,另一个节点用于控制接地,以尽量减少地面噪声。将这些接地节点连接到靠近 IC 接地引脚之一的任何位置。

3 Board Layout有示例,如果看不太清晰,可以用webench工具,输入您的需求,可以生成原理图和layout
https://www.ti.com.cn/product/cn/TPS63802

Hi
一定要过孔连接GND 和AGND吗?
我把他们共地在一个面上可以吗?
另外请查看我的附属图片,我说的Vi是指连接在R4上的Vi=Vin=Vcc =3.3V 吗?(备注Vcc给3.3V)
谢谢
您好
关于怎么连才是最佳的,我建议您参考webench生成的layout
您好
Vi是Vin

PG引脚是开漏输出,要接上拉,手册的要求是 The power-good output requires a pullup resistor connecting to any voltage rail less than 5.5 V

Hi
Vivian
谢谢你的回复。
这款芯片有参考程序链接吗?
另外, MODE我单片机给高电平,是PWM 模式吧?
期待你的回复。
谢谢
Lucas