(1)对于SPWM了解得不深,
1.SPWM的频率是由PWM的占空比来决定的吗?
2.可以通过按键或者滚轮实现SPWM的频率、幅值调节吗?
如果1问的答案是Y的话,是不是说明2问里的按键或滚轮对应占空比数组(查表法得到SPWM)?
有这样的程序可以学习一下吗?
(2)艾研的频相跟踪实验,频率测量倒是看懂了,相位跟踪没太懂。倒着来推:
1.它的跟踪最终结果是输出相位趋近输入,所以它跟踪的原因是因为通过前面频率测量时经过一系列比较器、低通滤波器等信号造成了相位差?所以想把它的相位变回去?
2.相位差:temp_delay_phase=Cal_delay_time*frequency*SIN_TABLE_N;
以及:Cal_delay_time=IQ_div_f_i(Path_tick,Tiva_MAIN_FREQUENCY);
这里不怎么明白。