Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137
eZ430-Chronos 是基于 CC430 的高度集成的无线开发系统,基于 CC430F6137 低于 1 GHz 的射频 SoC,eZ430-Chronos 手表包含一个完整的 CC430 开发系统。它拥有一个 96 段的 LCD 显示屏,提供一个集成的压力传感器以及一个用于运动传感控制的三轴加速度计。集成的无线功能使得 Chronos 可以作为一个连接周边无线传感器(如计步器、心率显示器等)的中央集线器。eZ430-Chronos还提供温度和电池电压测量功能,可通过基于 USB 的CC1111 无线接口与 PC 相连。
eZ430-Chronos实际上是TI在射频领域做的一套平台,可以和不同的射频设备相连,实现更丰富的功能。
使用心得:
总体来讲,使用还是比较满意。EZ430-CHRONOS外表很酷,功能也比较多,比较适合经常运动的人。但使用过程中也发现一些问题:
1)首先是时间问题,经常每过一段时间EZ430-CHRONOS就会比标准时间快,需要重新校准。虽然重新同步一下就可解决,但经常走快也算是比较大的问题。
2)EZ430-CHRONOS配套的心率带非常难买,并且非常贵。433M的好像还不支持心率带。这样运动时就没法用EZ430-CHRONOS监测心率,功能无法全部发挥出来。
3)EZ430-CHRONOS定位感觉像是一个RF的平台,可以和其他设备相连,但目前可以和EZ430-CHRONOS相连的设备比较少,固件也少,更多设备的话应该会更好玩