DRV8343驱动芯片通过向C1(地址为0x04)里面写关闭6个MOS管的指令,MOS管没有关闭,但是指令确实写进去了
求大佬指点我一下,该怎么关闭6个MOS管,目前使用的是6xPWM模式
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8343驱动芯片通过向C1(地址为0x04)里面写关闭6个MOS管的指令,MOS管没有关闭,但是指令确实写进去了
求大佬指点我一下,该怎么关闭6个MOS管,目前使用的是6xPWM模式
您好,1PWM_BRAKE 仅在 1xPWM 模式下才起作用。
我们建议您可以通过输入 PWM 信号命令制动。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
你好,谢谢你的回复,按照这样的做法,在电机运行的过程中我可以将模式改为1xPWM模式再使用1PWM_BRAKE里面的关闭指令吗,这样对电机会有影响吗
我已将您的问题反馈给工程师,如有答复会尽快给您回复。
我们不建议您在运行时更改 PWM 模式,因为这可能会导致设备丢失换向。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。
你好,谢谢你的回复,我在芯片手册上看到向IC9寄存器(地址为0x0C)的第7位写1,可以使MOS管处于高阻态状态,请问采用这种方式可以关闭6个MOS管进而关闭电机吗
您好,我会将您的问题反馈给工程师,预计将于48小时内给您答复。
您好,使用该位将关闭所有六个 MOSFET (coast mode)。 如果使用该位,电机将滑行至停止位置。
希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。