Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01629
在参考了TIDA-01629后,使用该板子控制电机,发现电机无法转动,程序调试中发现DRV8350S芯片的2号寄存器第6位是1(Indicates VCP charge pump and/or VGLS undervoltage fault condition), charge pump or VGLS有问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在参考了TIDA-01629后,使用该板子控制电机,发现电机无法转动,程序调试中发现DRV8350S芯片的2号寄存器第6位是1(Indicates VCP charge pump and/or VGLS undervoltage fault condition), charge pump or VGLS有问题?
再请教下,我通过SPI写到该驱动芯片去的这些值,在板子下电后,还会在该驱动芯片中保留并且在下次上电时被读出来吗?我们第一次用小电机开环闭环都是可以的,用的驱动芯片里的默认值,后面换了大电机后,就都不行了,完全转不动
当芯片断电时,SPI 寄存器的内容会丢失,当重新上电时,寄存器会重置为默认值。 很可能在关闭电源并更换新电机后,IDRIVE 设置恢复为 1A 拉电流/2A 灌电流。这可能会导致某些引脚损坏,从而导致 GDUV 故障。 如果使用较低的 IDRIVE 设置,更换芯片将使 EVM 再次工作。
第一块板子charge pump or VGLS有问题后,测量VCP和VGLS处的电压各为50V和3V,然后替换了新的DRV8350S芯片后,电压正常各为58.5V和14.5V,且开环下能够转动,问下什么会导致DRV8350S损坏呢
第一个板可能在 VCP 和/或 VGLS 引脚处损坏,因为 VGLS 正常为 10-15V,而 VCP 预计为 VDRAIN + 10V。