Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
TI官方提供 TPIC 20XX EVM GUI( www.ti.com.cn/.../TPIC2060A
软件现在后提供了USB2ANY Explorer PC驱动包,现在开发TPIC2060芯片,能否购买仿真器后直接连接到TPIC2060(外围提供TPIC2060提供电和配套外设电机)芯片进行调试吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
USB2ANY 应该能够支持 GUI 和 TPIC2060A 器件之间的 SPI 接口。您可能还需要在其PCB 上有一个接口电路(以支持设备和 GUI 之间的 SPI 通信)。并且需要额外的设备(电源)来为 TPIC2060A 设备供电并操作外围电机。USB2ANY 接口适配器只能支持 3.3-V 和 5-V 电源(同样,USB2ANY 可能无法提供足够的电流来驱动某些功能,因此可能需要外部电源)。例如,TPIC2060A 有一个 12 V 电源引脚可驱动器件的某些功能。
USB2ANY:https://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf
关于USB2ANY 的 SPI pinout,请参见第 14 页。