TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8701: DRV8701ERGER 代替DRV8701PRGER 用PWM调速和控制正反正转,可以正常控制吗?

Part Number: DRV8701

我现在的一个电路设计方案,设计用DRV8701PRGER驱动n-mos,PWM控制类似一个电机转速和正反转(实际的负载为电解槽,等于一个大电容(200uf)加24V7A。100W左右的直流电容阻,实际要求低于电机的要求,需要电极切换),但DRV8701PRGER不容易采购,用DRV8701ERGER代替.我的问题是:请问:DRV8701ERGER可以实现PWM方式的调速控制吗?或者DRV8701ERGER一定频率下可以实现PWM调速控制。如果都可以pWM控制,DRV8701ERGER与DRV8701PRGER的差别在哪?谢谢!

 

  • PWM控制类似一个电机转速和正反转(实际的负载为电解槽,等于一个大电容(200uf)加24V7A

    我不太理解您的问题,您能否重新表述一下?此外,您能否提供展示电机和电解槽等器件之间是如何连接的电路图?

  • 图中的B2D电机代替为电解槽,电解槽倒极=电机正反转,选择性透膜电解槽有电容和电阻特性,比电机稳定好控制

  • 感谢您对TI产品的关注!已为您TI资深工程师,一旦得到回复会立即回复给您。

  • DRV8701ERGER器件,如果IO15/ph控制正反转,14IO/EN可以接受PWM方式控制吗?如可以,pwm的频率范围是多少,谢谢!

    我是初学的 

    1. DRV8701ERGER可以实现PWM方式的调速控制吗?

    是的,需要向 EN 引脚施加 PWM 信号并使用 PH 引脚控制方向。请参阅第 7.3.1 节。所以是的,两个芯片都可以进行 PWM 控制。

    1. DRV8701ERGER与DRV8701PRGER的差别在哪?

    E版为PH/EN控制,P版为PWM控制,这是两种常见的电机控制方案,我们同时提供这两种方案,以便客户无需更改代码等即可使用我们的电机驱动器。您可以参阅 TI Precision Labs training on motor interfaces以及工程师之前回复的一篇帖子:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/918598/drv8876-phase-enable-and-pwm-modes

    PH/EN 是一种速度和方向类型的接口(参见手册中的表 3)。与 PWM 相比,它是一个更简单的接口,因为最多只能将 EN 连接到 MCU 上的定时器引脚,以生成占空比可调的 PWM 信号来控制电机的速度。但是,如果您计划以 100% 占空比驱动电机并且不关心速度控制,则可以将 EN 设置为高电平,将 PH 设置为低电平或高电平,具体取决于所需的方向,这可以为您省去一个MCU定时器引脚。 PH/EN 的一个缺点是除非 nSLEEP=0(设备处于睡眠模式),否则无法将输出置于高阻(High-Z)状态。

    PWM 提供了一种更灵活的方式来驱动电机。 FET 可以被置于高阻状态,而无需将设备置于睡眠状态(请参阅手册中的表 4)。电机速度和方向可以采用与 PH/EN 类似的方式进行控制,其中只有一个信号可以切换,而另一个则根据所需方向固定为高或低。使用 PWM 接口控制速度和方向的另一种方法是切换两个信号(IN1 和 IN2)。 IN1 和 IN2 的占空比将决定电机的速度和方向。

  • 明白了,谢谢

  • 不客气,感谢您的提问