Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1,
使用DRV8701P芯片,IN1给高电平,IN2给低电平,电机空载正常运行,MOS管栅极为高电平,电流1.6A。电机带负载,电流4.2A,Ichop设置6A,栅极出现规律的PWM波,初步怀疑是芯片内部自动调节导致。
请问:按照我的理解,负载电流还未达到Ichop,芯片内部调节应该不工作才是。如果确实是芯片内部调节了,那调节的标准是怎么计算的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用DRV8701P芯片,IN1给高电平,IN2给低电平,电机空载正常运行,MOS管栅极为高电平,电流1.6A。电机带负载,电流4.2A,Ichop设置6A,栅极出现规律的PWM波,初步怀疑是芯片内部自动调节导致。
请问:按照我的理解,负载电流还未达到Ichop,芯片内部调节应该不工作才是。如果确实是芯片内部调节了,那调节的标准是怎么计算的?
Hi,
请问您分享波形对应的是什么电压、引脚或?
您使用的是TI 的EVM还是自制电路板?如果是自制板子,方便分享下原理图吗?
Hi,
GH 应该始终处于高电平是由于您试图在100%的占空比下运行 GH。
您能否捕获并分享下 IN1和 IN2波形,这样确保它们也确实具有100和0 %的占空比?
此外您能使用我们的 EVM 尝试下吗?这样可以排除是否是电路板的问题。 工程师这边也会进行尝试。
Thanks
Hi,
请问在 CPH 和 CPL 之间使用的是否是推荐的0.1uF 电荷泵电容器? 电荷泵值不正确可能会导致驱动器无法保持100%占空比。
请问下您这边是新设计吗? 如果是的话,建议可以查看我们更新版本的栅极驱动器,例如 DRV8706-Q1,比起DRV8701 (我们的首款栅极驱动器)来说有许多提升。
Thanks