在使用HW接口的情况下,如何驱动电机,如何像spi接口那样控制运行电流和保持电流
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了使用 HW 接口驱动电机,您需要进行相应的设置。
MODE: 对器件进行编程,使其使用 SPI 或硬件 (H/W) 引脚接口进行操作。
VREF: 用于设置满量程电流的电压参考输入。 DVDD 可用于通过电阻分压器生成 VREF。
nSCS/M0: 通过 H/W 接口,该引脚可对微步进模式进行编程。 该引脚上的低电平有效可启用串行接口通信。
STEP: Step输入。 活动边沿使索引器前进一步。 对于 H/W 接口,STEP 有效沿始终是上升沿。
DIR: Direction输入. 逻辑电平设置步进的方向。
ENABLE: 逻辑低电平禁用设备输出; 逻辑高电平使能。 当器件使用 H/W 接口运行时,ENABLE 引脚还决定 OCP、OL 和 OTSD 故障恢复方法。
所有其他引脚的功能均如两种变体的数据表中所述。 更多参数规格请参阅数据表。
下面的屏幕截图显示了 H/W 和 SPI 变体之间的差异,可以在数据表中找到。