请问,1. DRV8908是否可以作为低边驱动使用,驱动负载指示灯,控制频率100Hz? 2. DRV8908如果只使用7路,另外1路OUT通道是直接悬空,还是需要接地或接电源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问,1. DRV8908是否可以作为低边驱动使用,驱动负载指示灯,控制频率100Hz? 2. DRV8908如果只使用7路,另外1路OUT通道是直接悬空,还是需要接地或接电源?
1. DRV8908是否可以作为低边驱动使用,驱动负载指示灯,控制频率100Hz?
是的,它可以用作 LS 驱动器并使用 100 Hz PWM。不明白您说的“驱动负载指示器”指的是什么,是像LED指示灯那样的指示灯吗?
2. DRV8908如果只使用7路,另外1路OUT通道是直接悬空,还是需要接地或接电源?
对于未使用的通道,请保持引脚未连接(必须保持开路),并且不要在寄存器中启用该通道的 LS 或 HS。
它应该有效。 为什么 LED 特别需要 100 Hz PWM? 只是为了控制亮度吗?
好的。如果还有问题,您可以再发帖咨询。