Part Number: LM25088
选用LM25088MH-1/NOPB作为24V转5.5V降压输出。
按照手册推荐电路做的原理图如下:

其中MOS管开关信号(HG管脚)的输出波形是这样的:

请问方波中间的类正弦波信号是正常现象吗,应该怎么消除呢?
另外正常上电后电压会有约0.5V的过冲,正在想办法解决。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM25088
选用LM25088MH-1/NOPB作为24V转5.5V降压输出。
按照手册推荐电路做的原理图如下:

其中MOS管开关信号(HG管脚)的输出波形是这样的:

请问方波中间的类正弦波信号是正常现象吗,应该怎么消除呢?
另外正常上电后电压会有约0.5V的过冲,正在想办法解决。
Hi
重载下是方波就可以了,轻载下出现上面的波形很可能是正常的(datasheet没有提供轻载的波形), 很多芯片都是这样的,轻载会出现上述波形,这样可以提高轻载效率。
目前状态下,电感的输出电压上有±200mV的纹波,频率和芯片的开关频率一致,都是250Khz,请问有什么好的方法去除纹波吗?
输出电压网络上的纹波如下图:

单个纹波展开如下图:

目前后记电路是可以正常工作的,但是骚扰实验中的CE和RE都超标了。
望回复,谢谢。
HI
这个和layout有关,建议尽量参考datasheet 上的layout,以及其说明。