Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LM2676, LM2670, LM2673, LM43602, LM46002, TPS54360, LM5017, LM25017, TPS54160
输入+24V直流电压,需要输出±15V电压,给AD芯片、运放供电,正负输出电流均要达到1A左右,请教,哪种电源芯片能实现呢?
另外,AD芯片供电,是否采用LDO电源更好?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,用两片LM46002,生成+-15V,也可以+15用LM43602,谢谢。
HI
参考设计文档: http://www.ti.com/lit/an/slva369a/slva369a.pdf
建议DCDC+LDO的电源架构。
DCDC可以使用普通的反激电路,也可以使用flybuck的结构,像LM5017的做法,设计多路降压电源非常简单。
对,可以采用Flybuck的LM25017并结合LDO,来实现该方案。
请问怎么生成-15V 我需要用24V生成±15V 可以只在手册里面看到生成正电压啊 没有负电压应用
您可以看下楼上提到的这个资料:Creating a Split-Rail Power Supply With a Wide Input Voltage Buck Regulator
不是所有的芯片都能做flybuck的,也就是你说的耦合电感形式。
flybuck的话,如果电流能够满足你的需求,一片就可以了,但是如果给AD供电后面还一定要再加LDO,因为耦合电感输出的那一路,精度不是很高。
用两颗DC-DC buck芯片呢,是说一颗做正的降压,另一颗做正转负的buck-boost,具体实现可以参考上面几位提到的文档,当然,后面还可以继续接LDO