请问你们这边有提供LED照明方案吗?
具体要求如下:
一、硬性要求
1、带PWM调光功能(外设MCU发PWM波控制调光);
2、不频闪;
3、最大输出功率≥20W;
二、拓展要求(在满足基本要求前提下)
1、电源效率≥85%;
2、PF≥90%;
3、最大输出功率≥30W;
4、隔离式的;
5、带单级PFC。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问你们这边有提供LED照明方案吗?
具体要求如下:
一、硬性要求
1、带PWM调光功能(外设MCU发PWM波控制调光);
2、不频闪;
3、最大输出功率≥20W;
二、拓展要求(在满足基本要求前提下)
1、电源效率≥85%;
2、PF≥90%;
3、最大输出功率≥30W;
4、隔离式的;
5、带单级PFC。
谢谢。
带PWM调光功能的单端PFC LDE驱动不多,如果没有这个功能,可以看看TPS9231X系列。
按照你的需求,你可以参考一下LM3445,这里有一个应用文档,估计对你有帮助,在TI官网搜索,Application Note 2069 LM3445 - 230VAC, 6W- 15W Isolated Flyback LED Driver。不过PWM调光需要在filter2处按照需求要稍微改改。